工具与软件:
嗨、团队:
我的客户在此处使用带 ESP32的 DP83826 Phy 进行以太网连接。
客户反馈、在与不同路由器配对时会出现问题。 然后我们完成以下双重检查测试:
1、 在 0包丢失率内 ping 测试一天、但只能在某个时间获取 IP。
2. 眼图测试通过
然后、我们按如下所示开始分析系统、并在此处找到原因。 客户使用正确的4针电缆后、所有路由器都可以获得 IP。
但是客户的一些产品发货到市场上、订单 TXRX 订单错误。
您能帮助分担风险,它如何工作有时与错误的连接顺序与一些路由器在这里?