This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640T-EVK:DP83640T-EVK 入门

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP, DP83640T-EVK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1387951/dp83640t-evk-getting-started-with-dp83640t-evk

器件型号:DP83640T-EVK
Thread 中讨论的其他器件:ALP

工具与软件:

您好!

我们正在尝试连接到此评估卡并测试运行 PTP、但我们还无法使用任何建议的接口。 我在 Windows XP 上尝试了 ALP、它正在运行、但我仍然看到硬件未连接、ALP 找不到该卡。 关于建议的 C 库、无法运行测试应用程序 和 Python 文件、因为它们是用 不再受支持的旧版本 Python (2.4.4)编写的。 此外,我已经检查了 USB 接口和建议的更新,但卡似乎没有连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bahar:

    感谢您的提问。

    是否可以向后移植您的系统以为此工程运行较旧的 python 版本? 请说明使用此库的挑战、我认为将您的默认编译器更改为所需的旧版本应该可以实现此处的兼容性。

    同时、我将了解如何将 ALP 用于此卡。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    由于安全原因、我们无法向后移植我们的系统以运行较旧的 Python 版本同样适用于较旧的默认编译器和 C 库。 我们还尝试了有关 ActiveX 的说明、 但没有结果。 是否有任何有关 ALP 的更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bahar:

    感谢您的确认。

    遗憾的是、DP83640T-EVK 上的 ALP 仅供内部使用、不适合用于评估此 EVK。

    我建议提供一个 可以运行所需版本的 C/Python 的平台、并在将代码移植到应用程序的较新版本时将其用作参考。

    谢谢!

    Evan