This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212EVM:LED D1 HS EN 不工作

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1393913/tusb212evm-led-d1-hs-en-not-work

器件型号:TUSB212EVM

工具与软件:

我在晶体管 Q1上使用了 HS 检测电路。

当出现 VREG 信号1.8V 时、LED 不会亮起。 LED 本身接收到1.4V 的电压。 同时、LED 的电压应至少为2.0V。 如果交换电阻器 R2和 LED D1、则指示开始正常工作。
这是电路中的误差吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrei:

    此 EVM 连接了 VREG、而没有连接到 ENA_HS、而 ENA_HS 虽然它应该仍然能够正常工作、但可能有助于指示问题。 您能否测量 J5的引脚1 (连接到 BOOST/ENA_HS)、看看器件何时应运行时可以在此处看到什么? 如果该引脚的输出为高电平、则表明该 LED 的连接存在问题。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有 EVM 板本身、我复制了原理图。


    当 USB2.0器件被连接时、当断开-0V 时、BOOST/ENA_H 引脚上出现3.3V 电压。

    我澄清了有关 LED 连接正确性的问题。
    我已对电路建模。 作为等效 LED、我使用了2.4V 齐纳二极管。

    您可以看到、该电压不会达到 LED 开启电压

    如果我们交换电阻器和 LED、则电压比 LED 开启电压高2V。 电流将受该电阻器的限制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrei:

    这确实看起来像是电路存在问题、那么、是的。 但是、总体而言、我建议坚持使用 ENA_HS 引脚来指示器件是否处于高速模式。 它更一致、该引脚旨在用作状态引脚。

    很抱歉这个问题。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的推荐。