This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:设计审查

Guru**** 2666105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1396364/tusb2046b-design-review

器件型号:TUSB2046B

工具与软件:

尊敬的先生:  

我在设计中使用了 TIUSB2046B USB 集线器。 我已经采取了4端口集线器,但我只使用它的2端口剩余的2端口我已经断开所以在未来如果必须使用我可以使用它。 我的 USB 集线器是自供电的。 我的设计流程为:

Type C>USB HUB>1个端口连接到 MSP 控制器 USB 端口、1个端口连接到 STM 控制器(通过 USB-UART 转换器 IC)。  

我已附上我的设计图像、请查看该图像、如果需要进行任何更改、请告知我。 我还使用了负载开关、是否需要、因为我没有使用任何 Type-A 下游器件。

正在等待您的回复、

谢谢、此致、
Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shubham 您好:

      我正在进行原理图审阅、  明天会发送我的评论。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shubham 您好:

     您能否发送 PDF 文件而不是图像文件?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:  

    请找到随附的 USB 集线器部分原理图 PDF 文件、如果其中存在任何缺陷、请告诉我。 此外、主席先生、我想问的另一个问题是、在转至其它工作表的 USB 信号上、我使用了27欧姆的端接电阻器。 如果我对其他工作表中的 USB 信号使用22欧姆而不是27欧姆、这是否可以。
    e2e.ti.com/.../USB-HUB-SHEET.pdf

    正在等待您的回复、

    此致、
    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      DP/DM 上的22欧姆电阻应该可以。

    在晶体引脚1和3上也需要电容器

    C50应为1uf 或更大

    如果没有 CC 控制器、则 CC 合规性测试将失败

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:  
    我已经按照您的建议完成了所有更改、当我使用谐振器时、它具有内部负载电容、因此我认为不需要外部电容器。 我有一个疑问、那就是 XTAL 2引脚上是否需要1.5千欧的阻尼电阻、因为数据表中提到了与一些晶体相关的阻尼电阻。 我使用的谐振器有一个器件型号 CSTNR6M00GH5L000R0。 我还附上了数据表部分的图像供您参考、


     
    正在等待您的回复、
    谢谢、此致、
    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Shubham 您好:

      CSTNR6M00GH5L  无需外部 负载电容即可发生振荡。

      对于 XTAL 2引脚上1.5k Ω 的阻尼电阻器,我建议在那里安装0k Ω 的电阻器,以防 你需要1.5k Ω 的阻尼电阻器。

    最好的

    Brian