This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869HM 的数据表问题

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1387529/dp83869hm-the-datasheet-issue-for-dp83869hm

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869

工具与软件:

您好!

我们将 DP83869HM 用于以太网 PHY、现在、数据表 说明中有一些问题:

1.阅读数据表7.5.1.2和7.5.1.3、我们想知道 RGMII 转铜缆是否支持1000Base-TX?

2.阅读产品说明书、LED1是2级 strap 配置、TARGETVOL Vmin = 0.5VDDIO、MODE1时 Vmax = 0.88VDDIO;

  PD = 9K Ω 时、根据数据表7.5.1.2、  

  我们 按如下公式计算 LED1电压:(LED 电阻器470 欧姆、电阻器2.49k 欧姆并联、LED 传导电阻考虑为100欧姆)、

  Vled1=(9K/(470欧姆+100欧姆)//2.49Kohm+9K)* VDD VDD=0.95VDD,0.95VDD大于0.88VDD,请 提供 该设计的原理;

工作原理

3. Plesae 可用于设计 RGMII RX_CLK 延迟和 TX_CLK 延迟 寄存器或硬件配置设置、 或者如何设置数据以确保时序正确性? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    1) 1)这是一个拼写错误、DP83869支持1000Base-T、而不是 TX。 很抱歉这里的混乱。

    2) 2)本例中、请假设 LED 具有更高的串联电阻(1k Ω)。可根据所使用的 LED 根据需要更改自举值。

    3) 3)这将取决于到 MAC 的布线长度、如果在 MAC 侧应用了任何延迟:

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1099945/faq-how-to-select-correct-rgmii-delay-mode-for-phy-and-mac

    可在0x32[1:0](RGMII TX/RX 移位/对齐模式)和0x86[7:0](移位模式下应用 TX/RX 延迟)中配置延迟。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    感谢您的答复。

    用于项目号!)  这很好、我们在 设计中使用1000Base-T;

    对于项2)我们还有 LED 电流问题、因为 VDDIO 支持3.3V/2.5V/1.8V、根据我们的 计数、 LED 的电压非常小、因为在 VDDIO 为1.8V/2.5V 时   使用1k Ω 分压电阻、我们担心 LED 的亮度非常弱、因此如果有任何其他建议确保0.5 x VDDIO< 0.88 x VDDIO、我们需要使用类型< 3.3V 或 VDDIO?

    BTW、我们可能发现数据表中表"7-13"存在错误。 "LED Defaults"、LED0默认为"10/100M/1G Link-Up:Stable On"、LED1默认为"1G Link-Up:Stable On"、因此我们不知道"1G Link-Up Stable On"是由 LED0还是 LED1判断的?  这可能令人困惑、请参阅以下内容、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    如果 LED 亮度是个问题、则可以使用较小的串联电阻 LED。

    对于所选的 LED、请参阅表8-9计算合适的 strap 配置电阻器值、确保所选模式在 VDDIO 阈值之间具有良好的裕度。

    对于 OP_MODE[2:0]='000'的 LED0和 LED1默认设置、在1G 链路情况下、LED0和 LED1都将保持稳定。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    我们已完成  DP83869HM 的设计、我们不知道 RGMII 是否需要接地信号、数据表的指南中没有此设计的说明、并且我们的物理接线和数据接线长度相等、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    建议使用 RGMII 布线下的实心接地层进行阻抗控制。

    有关更详细的建议、请参阅以下布局检查清单:

    https://www.ti.com/lit/zip/snlr048

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    请查看我们的原理图并检查是否有任何错误、谢谢。

    e2e.ti.com/.../1000BASE_5F00_T_A000_PHY_2800_2_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    请填写并返回此原理图检查清单("逐引脚检查清单"表):  

    https://www.ti.com/lit/zip/snlr051

    我可以在返回后帮助您进一步查看原理图。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢、请参阅表格。

    e2e.ti.com/.../DP83869_5F00_Schematic_5F00_Checklist_5F00_phoskey_5F00_0810.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    感谢您返回核对表、请查看我的以下反馈:

    • 建议与 C151并联增加1m Ω 电阻器、以帮助在连接器和电路板接地之间实现隔离
    • U6/U13的用途是什么? 除了磁性元件外、我们通常不建议 MDI 线路上使用有源器件、您的系统是否需要此功能?
    • 将 RGMII 连接到铜缆中、这看起来很好
    • EXT_CLK 到 XI 引脚的估计布线长度是多少? 建议此处使用较短的长度以保持 XI 信号的完整性
    • 如果需要、LED 可以使用2.5/3.3V 电源、但所需的 Strap 配置值将会改变。 请参阅表7-10中的 Vmin/Vmax、在引脚上采样的电压必须处于 VDDIO 确定的电压范围内。
    • 您能说明一下链路/TX-RX 活动 LED 的状态指示器要求吗?

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    请参阅以下内容:

    建议添加与 C151并联的1M Ω 电阻器以帮助在连接器和电路板接地端之间实现隔离

    添加 与 C151并联的1M Ω 电阻;

    U6/U13的用途是什么? 除了磁性元件外、我们通常不建议 MDI 线路上使用有源器件、这对您的系统而言是必需的吗?

    这些是 TVS 器件、 我们参考  PHY 振荡器和 SNLRO48A 布局指南、请告知我们是否可以在此设计上添加 TVS?

    EXT_CLK 到 XI 引脚的估计布线长度是多少? 建议此处使用较短的长度以保持 XI 信号的完整性

    有关 EXT_CLK 长度的布线、请参阅布局图、它仅约为120mil (布线 A +布线 B):

    如果需要、LED 可以使用2.5/3.3V 电源、但所需的 strap 配置值将发生变化。 请参阅表7-10中的 Vmin/Vmax、引脚上采样的电压必须位于 VDDIO 确定的电压范围内。

    我们更新了原理图、   默认使用+3V3_VCC_FPGA、使用+2V5_VDDA 替代 VCCIO、请确认是否有错误?

    您能否澄清链路/TX-RX 活动 LED 的状态指示灯要求?

    我们考虑使用 自动协商功能模式、即 RGMII 转铜缆模式、  

    1) 1)当1000BASE-T 单链路速度正常时、指示灯 LED_0亮起;  

    2)指示灯 LED_1在速度发生变化时亮起、并带有某种原因链接;

    3) 3) 根据表7-14、R63、R65、R157用于 TRAP 状态电阻器;

    BTW、当链路速度无法实现1000BASE-T (这些可能仅为100Base-T 或10BASE-T)时、如何在 RGMII 模式下配置?

    以及如何 在仅10Base 或100Base 工作条件下从 LED 开/关获取正确的信息?  谢谢。

    谢谢、更新后的原理图请参阅 attache。

    e2e.ti.com/.../1000BASE_5F00_T_A000_PHY_5F00_updata.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    、请告知我们是否可以在此设计中添加电视

    这是可以接受的、感谢确认。

    有关 EXT_CLK 长度的布线、请参见布局图、该长度仅为120mil (布线 A +布线 B)

    布局看起来很好。

    我们已更新原理图、   默认使用+3V3_VCC_FPGA、使用+2V5_VDDA 替代 VCCIO、请确认是否有任何错误?

    每个 LED 是否需要不同的电源? 我建议对两者使用相同的电源电压、以便产生的自举电阻器计算结果/值保持不变。

    1)指示灯 LED_0在1000BASE-T 单链路速度良好时亮起;

    默认 LED_0配置对此有效、它将在链接期间以任何速度点亮。

    当速度发生变化且存在某种原因链接时、指示灯 LED_1将亮起

    我不清楚这种情况。 所需的中断条件是否符合以下列出的任何条件(寄存器0x18):

    BTW、当链路速度无法达到1000BASE-T 并且可能只有100Base-T 或10BASE-T 时、如何在 RGMII 模式下配置?

    参考表7-14、将 LED 捆绑为"000"将在10/100/1000M 时在 RGMII 中有效、因为器件将自动协商到最高可用速度。

    以及如何 仅在10Base 或100Base 工作条件下从 LED 开/关获取正确信息?  谢谢。

    请参阅寄存器0x18h。 LED 可以配置为在特定链路速度状态下亮起。

    谢谢!

    Evan