Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83869HM 工具与软件:
您好、TI 团队:
我们在 介质转换器模式下使用 DP83869HM 进行新产品开发。
客户将在发送器侧(在 SO 引脚上)使用 SY58607U (Microchip)、在接收器侧(在 SI 引脚上)使用 SY84113BU (Micrel/Microchip)。
有任何机会您可以确认 DP83869HM 可以与两个收发器 IC 进行交流耦合工作?
此外、我们也担心 PCB 布局。 如果 DP83869HM 可以与收发器 IC 进行交流耦合、那么我们应该在哪里放置耦合电容器?
我们假设耦合电容器 在发送器侧应靠近 SY58607U 放置、在 接收器侧应靠近 DP83869HM 放置。
感谢您的帮助。