This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1050:符合 ISO 11898-1和 ISO 11898-2标准。

Guru**** 2509055 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1050, TCAN1057A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1403445/sn65hvd1050-standard-compliance-with-iso-11898-1-and-iso-11898-2

器件型号:SN65HVD1050
主题中讨论的其他器件: TCAN1057A-Q1

工具与软件:

你(们)好

希望您做得好、

我要 在我的项目中使用 SN65HVD1050DR Ic、

为此、我需要知道此 IC (SN65HVD1050DR)是否 将符合 ISO 11898-1和 ISO 11898-2标准。

 谢谢、此致  

Ujwal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ujjjwal:

     此器件符合 CAN 物理层要求的 ISO 11898-2标准。  ISO 11898-1是数据链路定义、它不一定与 CAN 收发器相关。

    我们不建议 在新设计中使用 SN65HVD1050、请迁移到具有升级性能和更低价格的 TCAN1057A-Q1。

    此致、

    Sean