This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C3232E:C1+至 C1-电压

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1404937/sn65c3232e-c1-to-c1--voltage

器件型号:SN65C3232E

工具与软件:

您好!

您能帮助我了解一下 C1电容器的功能吗?

引脚 C1+和 C1-之间的预期电压测量值是多少?  它取决于什么? 是恒定电压吗?

谢谢!

Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    该电容器是电荷泵的飞跨电容器-有关更多详细信息、请参阅此技术手册 :https://www.ti.com/jp/lit/pdf/SSZT674 

    电荷泵通常具有飞跨储能电容器。  

    我们的任何 RS -232器件上的电荷泵几乎没有任何规格- 设计人员需要遵循数据表规定。 就在这些引脚上-如果 C#+/C#-引脚上存在问题、它将显示在 V+/V-电源轨(仅为直流电压)上、并且对于总线引脚、应靠近 VOUT (幅度稍大)。  本质上、不要测量这些引脚、因为我们实际上没有这些引脚的规格、并且任何问题都将传播到我们有更具体建议(例如 V+/V-或总线输出电压)的引脚上

    此致!

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的讲解。 这个应用手册也非常棒。  

    Tyler