This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:PHY 侧的中心抽头电容器

Guru**** 2442090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1409923/dp83869hm-center-tap-capacitor-on-the-phy-side

器件型号:DP83869HM

工具与软件:

您好、

  您能解释一下 为什么 在 PHY 侧使用中心抽头电容器吗? 我阅读了很多数据表和设计指南、都没有说明原因、而且他们只是说"这是一条规则。 就这样吧。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zehui:

    据我所知、磁性元件将在 ESD 冲击期间滤除大部分能量、但剩余的一些能量仍可能耦合到 PHY。 中心抽头上的电容器用于过滤掉 ESD 事件的剩余噪声。 由于 CMC 的寄生效应和布局设计中的差异、此计算不简单-我们使用0.1uF 作为经验法则。

    谢谢!

    Evan