This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869HM 上电序列

Guru**** 2442090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1413077/dp83869hm-dp83869hm-power-up-sequence

器件型号:DP83869HM

工具与软件:

你(们)好

时钟输入(XI)是否存在任何上电序列限制?

数据表图8-1显示了时钟的图片、但没有限制。

此致

日本备忘录

クロック入力(xi)の電源起動時のシーケンスの制約はありますか?
データシート図8 º C 至1にはクロックの絵がありますが、制約が書かれていません。º C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最佳做法是上电时应存在 XI 时钟。 但是、如果 XI 不稳定、PHY 应保持复位状态、直到出现稳定的 XI、此时 RESET 可取消置位。

    此致、

    Gerome.