This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRSF3221E:DIN 和 ROUT 信号上拉需要确认。

Guru**** 2500905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1440825/trsf3221e-need-confirmation-on-pull-up-of-din-and-rout-signals

器件型号:TRSF3221E

工具与软件:

嗨、团队:

我们将 RS232收发器( UART <->RS232 )与 TRSF3221EIRG IC 配合使用。 为此,我们需要将10K 上拉至 VCC 的 DIN ( UART 的 TX )和 ROUT ( UART 的 RX )。 我们参考评估板原理图时、提到了上拉配置。

请确认我们是否需要使用它。

谢谢。此致。

Teja。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teja:

    在 UART 的 ROUT 引脚上连接一个上拉电阻会有所帮助、这样它就可以实现已知的空闲电压状态、但不是必需的。 但是、DIN 引脚上不需要上拉电阻器。 该 EVM 可简化测试。  

    此致、

    Ethan