This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306-Q1:IC 的 ESD 电阻

Guru**** 2932820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1449165/pca9306-q1-esd-resistance-of-the-ics

器件型号:PCA9306-Q1

工具与软件:

据我所知、PCA9306IDCURQ1在多个晶圆厂和组装/测试晶圆厂制造。 查看每个制造厂生产的 IC 的可靠性测试结果后、似乎每个制造厂生产的 ESD 测试结果会有所不同。 这是否意味着每个制造厂制造的 IC 的 ESD 电阻不同? 或者、测试条件是否不同、并且每个制造厂制造的 IC 的 ESD 电阻是等效的?

附注:我已联系您的客户支持中心、咨询编号为 CS2610656并被指示咨询 E2E 支持论坛、所以我已经做到了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takuya:

    您能否通过电子邮件发送至 t-townsend@ti.com 以继续此次对话? 我想查看您参考的可靠性文档。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。 我将把新旧的可靠性测试结果发送到 t-townsend@ti.com。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takuya:

    通过电子邮件继续此对话。

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的泰勒
    已有几周没有收到我关于此事的电子邮件回复。 请您与负责人跟进、以确保我们收到回复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takuya:

    很抱歉耽误你的时间。 我已经联系了合适的工程师让球移动。  

    此致、

    Tyler