This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADUM6211的替代产品(具有集成直流-直流转换器的双通道隔离器)

Guru**** 1136210 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7821, ISOW7741, ISOW7841
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1073218/alternative-to-adum6211-dual-channel-isolators-with-integrated-dc-to-dc-converters

“线程”中讨论的其它部件:ISOW7821ISOW7741ISOW7841

您好,

我们是否可以替代 ADI ADUM6211?

TI BOM 工具不列出任何内容。

巴西·约瑟夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好,

    感谢您的帮助。

    ADUM6211采用20引脚 SSOP 封装,而传统的16引脚 SOIC 封装则采用 ADUM6201。 因此,我们没有直接的插针到插针替换设备。 如果不需要引脚到引脚的兼容性,那么您可以使用支持类似功能但采用不同封装的 ISOW7821,同时提供更高的输出功率。

    由于这些器件集成了一个以极高频率切换的 DC/DC 转换器,因此根据 RE 标准和限制,满足客户应用的辐射辐射辐射(RE)要求可能很有挑战性。 如果再性能很重要,我建议客户考虑我们的第二代 ISOW7741设备,该设备比第一代设备 ISOW78xx 有显著改进。

    我在下面复制了一个指向另一篇 E2E 帖子的链接,该帖子总结了 ISOW7841和 ISOW7741之间的差异,并展示了 ISOW7741的 RE 性能。 如果你有任何疑问,请告诉我,谢谢。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/985520/isow7741-emc-inquiry


    此致,
    科特谢瓦·拉奥