This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB211:Linux支持

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB211
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1094956/isousb211-linux-support

部件号:ISOUSB211

ISOUSB211本质上是否支持Linux?

我们试用了带有Raspberry Pi3的EVB,它工作正常,但我们想确认一下。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xueliang,

    欢迎来到TI E2E论坛!

    ISOUSB211是物理层的USB隔离设备,它在需要隔离的两个系统之间建立隔离的物理连接。 虽然它读取数据流以了解节点的角色,但它本身并不影响数据,并且对它隔离的设备/主机是透明的。 因此,它连接到ISOUSB211任一端的设备/主机或软件都无关紧要。 只要设备和主机可以直接连接并正常工作,它们也可以通过ISOUSB211连接,我们希望它能够正常工作。

    我希望这能回答你的问题,谢谢。


    此致,
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Koteshwar  

    非常感谢您的及时回复! 这很有帮助。