This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7821:t = 60秒(鉴定测试)与 t = 1秒(100%生产测试)之间有何差异?

Guru**** 711760 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7821
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1126818/iso7821-what-is-the-difference-between-t-60-sec-qualification-and-t-1-sec-100-production

器件型号:ISO7821

尊敬的专家:

我的客户希望在其产品中使用 ISO7821DW。 最大工作隔离电压为2000VDC<2121VDC、因此 ISO7821DW 可以满足该规格。

它们需要在两侧之间添加4000VDC/1min。 根据数据表、我发现可承受的隔离电压为5700V*1.414。 ISO7821DW 可以满足规格要求、如果只考虑电压值 、但规格 t = 60秒(鉴定测试)和 t = 1秒(100%生产测试)、会误解我、您能告诉我它们之间的差异吗?  ISO7821DW 是否可以满足 4000VDC/1min 测试要求? 谢谢!

BR、

戈登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gordon、

    感谢您提出并分享客户要求。

    该器件满足您列出的所有规格要求、即2000VDC 和4000VDC 的工作电压持续1分钟。因此、客户可以继续考虑将 ISO7821用于其应用。 我还建议他们检查爬电距离/间隙要求、并相应地确保采用 DW 封装的 ISO7821符合这些要求。 如果不满足要求、则他们还可以考虑使用具有更高爬电距离和间隙的 DWW 封装。

    关于您的鉴定和生产问题、被称为鉴定的时间是器件支持这些额定电压的时间。 生产时间指的是每个单独器件在工厂生产线上进行测试的时间。即器件的额定电压为5700Vrms 60秒、因此在这段时间内进行鉴定测试、而在这段时间内对每个单独器件进行测试是不切实际的、因此、 考虑在略高于额定电压的情况下进行1秒生产测试、以消除任何工厂缺陷。 这是标准行业惯例。

    如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

     您的解释非常清楚、感谢您的帮助!

    BR、

    戈登