This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7041-Q1:ISO7041-Q1 - ATEX 认证?

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7041, ISO7041-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1115341/iso7041-q1-iso7041-q1---atex-certification

器件型号:ISO7041-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO7041
团队、
ISO7041和 ISO7041F 通过 ATEX 认证(根据 证书  CSANe 20ATEX2003U)。
ISO7041-Q1如何?它是否已通过 ATEX 认证?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    ISO7041-Q1 (汽车级)未经 ATEX 认证。 只有 工业级器件获得 ATEX 认证。

    谢谢、
    Saleem Marwat