This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答][H]隔离式接口-热门问题、已回答

Guru**** 1135610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1113882/faq-h-isolated-interfaces---top-questions-answered

 单击此链接、快速查找有关隔离式接口器件的常见问题的解决方案。 本常见问题解答解答解答了有关这些器件的常见问题…… ………μ A …μ A

常见问题解答:隔离>> 隔离式接口

数字隔离器 隔离式接口 变压器驱动器
高压
隔离参数
质量、可靠性、
和认证
  1. [常见问题解答]为什么 ISO1540和 ISO1541双向 I2C 隔离器的1侧逻辑低电平输出电压 VOL1高达0.8V?
  2. [常见问题解答] ISO1640:为什么 ISO1640/ISO1641的1侧的最大负载电容和负载电流额定值小于2侧?
  3. [常见问题解答]如何为隔离式 RS-485节点生成隔离式电源?
  4. [常见问题解答]隔离式 RS-485器件需要哪种瞬态保护?
  5. [常见问题解答] TI 隔离式 RS-485收发器的电缆长度和数据速率之间有何关系?
  6. [常见问题解答]能否在数字隔离器上连接两个单向通道以实现用于 I2C 通信的双向通道?
  7. [常见问题解答]何时需要隔离 RS-485总线?
  8. [常见问题解答] 隔离式 RS-485的速度与长度相关性是多少?
  9. [常见问题解答]可应用于隔离式 I2C 器件 ISO1540和 ISO1541的建议逻辑高电平和低电压电平是什么?
  10. [常见问题解答]隔离式 I2C 器件 ISO1540和 ISO1541的电流消耗是多少?
  11. [常见问题解答]如何隔离布板空间有限的多个数字输入通道?
  12. [常见问题解答] 如何为 ISO121x 数字输入接收器器件提供 LED 状态指示灯?
  13. [常见问题解答]如何使用数字输入模块在系统中设置电流限制和电压阈值?
  14. [常见问题解答] ISOUSB111:我可以使用 ISOUSB111作为 ADuM3160/ ADuM4160的替代器件吗?
  15. [常见问题解答] ISOUSB211:我想订购 ISOUSB111或 ISOUSB211样片、但它们在 TI 网站上缺货。 我是否还有其他方式可以订购这些器件?