This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1432:ISOW1432 VISOOUT 电源

Guru**** 1456440 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW1432, ISOW7841, ISOW7741, ISOW1412, ISOW7821
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1129190/isow1432-isow1432-visoout-power-supply

器件型号:ISOW1432
主题中讨论的其他器件: ISOW7841ISOW7741ISOW1412ISOW7821

大家好、

  ISOW1432 VISOOUT 可支持的最大功率是多少?

  例如外部电路的5V 输出、我们的器件可输出的电流大小?

  非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuang、

    感谢您的联系。 ISOW1432支持一个标准 RS-485总线负载的足够电流、总线引脚上的电阻值为54欧姆、如数据表所述。 这对应于93mA 的额定值。

    此外、仅当器件在5V 输入和5V 输出下运行时、该器件才支持为 VISOOUT 上的任何其他负载提供20mA 的额外电流、如数据表中所述。

    如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Koti、

      我的客户需要实现外部电路电源5V 130mA。 这似乎不能满足。

      是否有其他器件或解决建议问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuang、

    由于 ISOW1432是隔离式收发器、因此集成电源主要用于为收发器供电。 如果您的要求是5V @ 130mA、那么您可以查看具有集成电源(ISOW77xx 和 ISOW78xx)的数字隔离器、它们用于为更大的负载供电。

    ISOW7741是第二代器件、我们建议您将此器件用于您的应用。 但 ISOW7741在5V 输出时仅支持高达110mA 的电流。 请与客户核实他们是否能够以110mA 的电流管理自己的设计。 如果它们必须具有130mA 负载支持、则可以考虑 ISOW7841、它在5V 输出时支持130mA。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Koti、

    但我的客户仍然需要以下信号传输。 似乎我们的器件无法满足他们的所有要求。

    是否对以下要求有任何想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuang、

    您的理解是正确的、我们没有带集成电源的隔离式 RS-485收发器、该收发器支持130mA 的外部负载以及 RS-485总线。 隔离式 RS-485收发器集成了电源以支持大型外部负载、这种情况并不常见。

    满足此要求的一种好方法是使用 ISOW1412/ISOW1432隔离 RS-485和 ISOW7841/ISOW7821以满足额外负载。 我希望客户能够考虑这种方法、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao