This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7720-Q1:初级侧断电和次级侧输出

Guru**** 688030 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7720-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1043410/iso7720-q1-prime-side-lose-power-and-secondary-side-output

器件型号:ISO7720-Q1

在数据表中、如果 输入功率或信号丢失、干燥剂‘μ m、 不带后缀 F 的器件默认输出高电平、带后缀 F 的器件默认输出低电平。"我的问题如下:

1、使用不带后缀 F 的 ISO7720-Q1设计、如果芯片的主侧 断电(例如:5V)、引脚6和引脚7的次级侧是否仍在导通或关断输出高电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、秦刚、

    感谢您发帖、欢迎使用 E2E!

    在 ISO7720-Q1的第二侧(Vcc2)受电但 Vcc1断电的情况下、OUTA 和 OUTB 将输出持续高电平信号、直到电源和输入信号恢复到第一侧。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 VCC2断电、引脚 OUTA 和 OUTB 的状态如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、秦刚、

    如果 VCC2断电、内部芯片将无法工作、因此不会有任何输出。 如果 VCC2 = 0V、则 OUTA 和 OUTB 将悬空/开路。 我希望这能回答你的问题,谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao