This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:3.3V 至5V 隔离电源创建

Guru**** 1187820 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841, TCAN1042HG, TCAN337, ISOW7841A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1022366/isow7841-3-3v-to-5-v-isolating-power-creation

器件型号:ISOW7841
主题中讨论的其他器件: TCAN1042HGTCAN337

您好!

你好。 我有一位客户正在使用 ISOW7841。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。

对于使用 TCAN1042HG 的 CAN 应用、我们确实需要在隔离侧使用5V 电源。
ISOW7841的初级侧提供3.3V 电压。
PCB 已就绪-系统正在工作。
现在、我们在手册中发现了一小行内容、即"不建议使用"这种操作模式。
问题:我们的系统在"不推荐"设置下目前工作正常。 我们将面临哪些问题?
对于重新设计、我们考虑了 TCAN337、但该器件在 CAN 总线侧的保护不如 TCAN1042HG。
请说明在何种条件下出现的情况和潜在问题(即温度、电流消耗)

第9.4节 ISOW7841的器件功能模式是客户讨论的不建议采用的模式。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    感谢您的联系。

    3.3V 至5V 转换是一种升压模式操作、在此模式下、输入电流要求将明显高于输出电流消耗。 因此、该器件不会像在所有其他3种模式下那样输出3.3V 和5V 组合的类似电流。 因此、在5V 至5V 模式下、支持3.3V 至5V 升压运行、其输出电流限制为40mA、而输出电流限制为130mA。

    ISOW7841数据表将进行更新、以指示支持3.3V 至5V 升压操作、但保证输出电流仅为40mA。 此更新已针对 ISOW7841A-Q1完成、有关此模式的更多详细信息、请参阅 ISOW7841A-Q1数据表。

    40mA 电流支持在整个温度范围内和单元之间。 在典型器件的典型工作条件下、该器件可在更高的负载下工作、但在最坏情况下、器件在最坏情况下的温度下可能不支持超过40mA 的电流。 因此、对于3.3V 至5V 电压配置、我们建议仅使用输出电流高达40mA 的 ISOW7841。

    5V CAN 收发器需要比40mA 高得多的电流、因此 ISOW7841在此电压配置下可能无法与 CAN 收发器配合使用。 我们建议您执行以下操作之一来解决这一难题、

    1. 使用5V 至5V 转换来支持 CAN 收发器接口。
    2. 如果没有5V 电压、请使用低成本非隔离式升压转换器将3.3V 升压至5V、然后再向 ISOW7841供电。
    3. 使用3.3V 至3.3V 转换并选择3.3V CAN 收发器。
      1. 请联系接口论坛、获取性能与 TCAN1042HG 相似的3.3V CAN 收发器建议

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao