This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3086T:针对与发送端口冲突的保护功能

Guru**** 1145030 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO3086T
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1033916/iso3086t-protection-functions-for-a-conflict-with-the-transmit-port

器件型号:ISO3086T

大家好、团队、

我收到了客户关于 RS-485收发器 ISO3086T 的询问。

您能否确认以下有关此 IC 冲突保护的问题?

问题

  • 是否有保护电路可防止在两个或多个 RS-485发送端口之间发生冲突时对器件造成永久损坏?

  • 您能否确认是否已按照 TIA/EIA-485-A 应用指南执行了测试?

如果需要其他信息、请联系。

此致、

梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福井三:

    感谢您在 E2E 上发布客户问题!

    以下是我对您问题的回答。

    [引用 userid="448113" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1033916/iso3086t-protection-functions-for-a-conflict-with-the-transmit-port?]是否有保护电路来防止在两个或多个 RS-485传输端口之间发生冲突时永久损坏器件?

    当两个或多个 RS-485发送器同时发送时、ISO3086T 器件不会受到永久性损坏。 这是通过将驱动器输出电流限制在250mA 以下来实现的、即使在高达-7V 至+12V 的直接电压短路情况下也是如此。 (器件的短路输出电流规格。)

    [引用 userid="448113" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1033916/iso3086t-protection-functions-for-a-conflict-with-the-transmit-port "]您是否还可以确认它是否已按照 TIA/EIA-485-A 应用指南执行了测试?

    是的、ISO3086T 满足或超过所有 TIA/EIA-485-A 要求。

    此致、

    Dushmantha