This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1640-Q1:ISO1640BQDRQ1和 XISO1640BQDRQ1之间的差异

Guru**** 1257150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1009160/iso1640-q1-difference-between-iso1640bqdrq1-and-xiso1640bqdrq1

器件型号:ISO1640-Q1

您好!

由于常规器件 ISO1640BQDRQ1缺货、我们正在考虑使用 XISO1640BQDRQ1。 请告诉我们这两个器件的功能是否有任何差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shyama:

    感谢您在 E2E 上发布您的问题!

    XISO1640BQDRQ1和 ISO1640BQDRQ1器件相同、功能相同。 但是、标记为"X"的器  件是预量产样片(在 ISO1640BQDRQ1资质认证测试完整发布之前)。

    ‘TI 的生产前弃权流程,客户必须接受标记为“X”的“所有故障”的部件,并且这些部件不可退回。  TI 不保证/保证预量产样片、因此我们不接受质量相关缺陷分析、因为这些样片仅供客户使用工程/原型。

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    Dushmantha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dushmantha、

    感谢你的答复。 请告诉我们 、我们何时可以预期 ISO1640BQDRQ1 有库存或 ISO1640BDR 版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shyama:

    ISO1640BQDRQ1处于预量产状态、仅提供"X"标记的器件。 遗憾的是、我无法在此公共论坛中披露 ISO1640BQDRQ1完整版本的确切时间表。 您可以联系您当地的 TI 代表以了解更多详细信息。

    另一方面 、ISO1640BQDR 已完全发布。 但是、由于需求量大、TI store 现已缺货。 请通过在 TI store 中单击"可用时通知我"来注册通知

    此致、

    Dushmantha