This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:PCB 布局

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1160421/iso1050-pcb-layout

器件型号:ISO1050

你(们)好

我想知道"CAN 收发器"的 PCB 布局。

我能否正常绘制 TX、Rx 宽度(约0.1mm ~ 0.5mm)?

如果没有、我能知道吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KYoung:

    欢迎使用 E2E!

    对于该器件、可接受的 PCB 布线宽度范围为0.1mm ~ 0.5mm。  宽度在该范围内的 PCB 走线可用于将此器件的 Tx 和 Rx 引脚连接到其他组件。 如果您对此器件的 PCB 布局指南有任何疑问、请参阅 ISO1050数据表的第11节。

    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    那么、由于 UART 不考虑 PCB 布线宽度、我能否绘制 PCB 布线宽度、假设 CAN 是正常的 UART?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KYoung:

    我假设您是指 连接到器件的 TXD 和 RXD 引脚的 PCB 布线的宽度。 如果您不是、请告诉我。  宽度为 0.1mm ~ 0.5mm 的 PCB 走线 可用于将器件的 TXD 和 RXD 引脚连接到其他组件。

    如果您参考连接到器件的 CANH 和 CANL 引脚的 PCB 布线宽度、也可以使用0.1mm ~ 0.5mm 的布线宽度将这些引脚连接到其他元件。

    此致、

    Kenneth