This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501:SN6501变压器

Guru**** 2522960 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6501, SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/897352/sn6501-sn6501-transformer

器件型号:SN6501
主题中讨论的其他器件: SN6505B

大家好 、

我的客户希望使用 SN6501 设计3.3V 输入、6.6V 输出、然后使用 LDO 生成5V、200mA。

我们发现了一些 变压器作为附件。 您能否帮助检查 变压器 是否正常(电 感较小 、如 EVM 透明滤波器)、并展示如何 评估 变压器是否正常? 谢谢。

e2e.ti.com/.../transformer.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您发帖到 E2E! 确定变压器是否能够产生所需的输出电压主要取决于其匝数比 N

    必要的匝数比可使用 SN6501数据表第9.2.2.5节中的公式(10)计算、其中所需的输出电压包含为 Vo-max

    要考虑的第二个参数是变压器 V-t 积、以确保变压器与 SN6501开关频率兼容。 从 V-t 产品的角度来看、脉冲变压器和 ES835-04196F 似乎与工作电压为3.3V 的 SN6501兼容。 6PT3135XCR 未指定 V-t 积。

    然而、这个系统将不能提供一个200mA 的负载:在 Vcc = 3.3V 运行时、SN6501只能在隔离变压器上传输~0.5W 的功率、这对于200mA 下的6.6V 输出是不够的。 对于此要求、请鼓励我们的客户改用 SN6505B、这是一款更强大、更高效的器件、可通过隔离变压器传输高达5W 的功率。

    由于系统寄生效应(SN650x 的 RDS_ON 和二极管的 VF)、匝数比为1:2的变压器的输出将略小于6.6V。 我上面提到的等式将决定这些变压器的匝数比是否足以实现6.6V 输出、但请随意分享肖特基二极管和 LDO 的器件型号、我可以提供进一步的见解。


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    感谢 您的回复。 我们只能使用 VT 作为 标准、对吧? 我 的问题是 、如果变压器 初级电感  太小、 初级 峰值电流将更大。 我们是否需要 考虑 它? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    这是正确的-- V-t 积是开关功能的主要标准。 匝数比是确定输出电压的主要标准。

    初级侧的峰值电流主要受负载影响、因此降低负载电容是降低初级侧峰值电流的最简单方法。 对于 SN6501系统、负载电容应小于5uF。 电感器也可用于降低峰值电流、如下面链接的 E2E 对话中所述:



    此外、SN6505还内置了软启动和电流保护功能、可缓慢斜升输出电源并保护器件免受意外过流的影响。 这使得 SN6505系统适用于具有高容性负载的电源、而 SN6505B 与 SN6501使用的变压器兼容。

    在此系统中、我们的客户能否使用 SN6505B 而不是 SN6501?


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    我曾尝试 说服 他们使用 SN6505B 而不是 SN6501。 您能否帮助仔细检查   我之前共享的变压器是否正常? 对于您分享的帖子、它 描述了如何    非常清楚地考虑电感。 在我 看来,我们需要 计算  ΔI ΔI pri,然后 Ipri max=0.5*pri, 然后我们就可以得到 电感 的影响。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您鼓励我们的客户在本例中使用 SN6505B 而不是 SN6501。 ES835-04196F 和 PH9085.012似乎与 SN6505B 和 SN6501兼容。

    我们的客户希望估算电感产生的哪些影响?


    最棒的
    Manuel Chavez