This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO35T:ISO35TDW 是否支持 Profibus

Guru**** 1198100 points
Other Parts Discussed in Thread: PROFIBUS, ISO1176T, ISO1450, ISO35T, ISO35
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/957837/iso35t-iso35tdw-supports-profibus-or-not

器件型号:ISO35T
主题中讨论的其他部件:ProfibusISO1176TISO1450ISO35

您好、先生、

ISO35TDW 是否支持 Profibus。
我确信支持 RS485、但我们需要确保了解该芯片的 Profibus 支持。

PROFIBUS 是双线 RS485、我们是否应该使用相同的 ISO35TDW 芯片?
但文档中未提及、TI 提供了用于 Profibus 支持的 ISO1176T。
我的问题是通用 RS485收发器 ISO35TDW 是否支持 Profibus。
如果不是、请说明原因。

此外、i.need 是其不支持 Profibus 的有效原因。

谢谢、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的参与。 ISO35T 不支持 Profibus 接口、但我们拥有支持 Profibus 的设备。 请查看支持 Profibus 和高达50Mbps 数据速率的 ISO1450。 ISO14xx 的数据表还确认了对 Profibus 的支持。 如果您对该器件还有任何疑问、请告诉我。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao、

    谢谢你。

    您知道 ISO35T 为什么 不支持 Profibus吗?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank:

    本应用报告 除了介绍标准 RS-485外、还介绍了 PROFIBUS 兼容性所需的其他规格要求。 此外、您还可以参阅 有关 PROFIBUS 的简短视频。

    您可以看到、与标准 RS-485 (>1.5V)相比、PROFIBUS 需要更高的输出摆幅(>2.1V)、以实现更好的信噪比(SNR)。 遗憾的是、ISO35不满足此要求。

    如果您需要集成变压器驱动器或我们最新的 ISO1450、则可以考虑使用 ISO1176T。

    此致、

    Dushmantha