This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:流经 RSENSE 的电流

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/950133/iso1212-current-through-rsense

器件型号:ISO1212

大家好、

是否有方法计算/估算流经 RSENSE 的电流? 有公式吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    彭圭

    Isense 最多约为2.25mA。 这个另一个 e2e 线程可能有您需要的详细信息。  在阅读另一个 e2e 主题后、如果您还有其他问题、请告诉我。

    尊敬的、

    Lucas Schulte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    那么 Isense = Ilimit? 如何得出2.25mA?  

    这里的目标是计算 Rsense 上的功率耗散。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Py、

    2.25mA 源自器件的特性。 Rsense 的功率耗散为(Isense)^2 * Rsense。 此外、下面链接的计算器工具将为您计算 ISO121x 的输入电流。

    尊敬的、

    卢卡斯