This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:iso1212功率耗散

Guru**** 2391085 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/767425/iso1212-iso1212-power-dissipation

器件型号:ISO1212

大家好、团队成员。

客户在下面向我提出了问题。

1.客户不使用 Rthr 是否正常?

如何计算功率耗散?

(iL.TYP)*输入(24V)=???   

IL...2.25mA (典型值)

在其数据表中、我们如何计算450mW?

我想知道它的公式。(因为我们不知道它的公式、所以我想知道 Rthr 对它有何影响)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、

    1.客户不使用 Rthr 是否正常?

    RTHR 电阻器设置电压阈值(VIL 和 VIH)并限制浪涌电流。 即使只是限制电流免受潜在浪涌的影响、也建议让它出现。 第9.2.1.2节详细设计过程包含有关基于系统电压的 RTHR 建议值的更多信息。

    如何计算功率耗散?

    ISO121x 器件内部耗散的功率由 SENSE 引脚上的电压(Vsense)和器件 I (INx+SENSEx)消耗的电流决定。 消耗的电流将取决于 Rthr 和 Rsense。 本文档 包含计算这些值的更多信息。  

    在计算 ISO1212的功耗时、我仍然欠您确切的公式。 请允许我就此问题咨询另一位专家。

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、

    这是用于计算 ISO1212功耗的公式。 请注意、需要考虑所涉及的所有输入通道。  

    此外、RTHR 的要求实际上将取决于客户的电压阈值。 您是否能够提供所需的电压阈值?

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thi、Lucas-San。

    谢谢!

    对于 Rthr、即使我们建议使用 Rthr、如果客户不使用 Rthr、是否存在任何问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takahashi-San、

    为了确定客户是否需要 Rthr、我们需要知道他们所需的电压阈值是多少。 您是否能够提供所需的电压阈值?

    尊敬的、
    卢卡斯