This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7842:ISO7842FDWWR 上的距离

Guru**** 2381950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/765463/iso7842-the-distance-on-iso7842fdwwr

器件型号:ISO7842

你(们)好  

ISO7842FDWWR

客户想知道红色曲线 A 的长度和红色曲线 B 的长度

您能否向我们提供此数据?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    以下是这两条路径的标称(或典型)长度:

    A (封装底部表面的路径)= 15.8mm
    B (封装顶部的路径)= 15.6mm

    请注意、数据表中指定的保证最小爬电距离或间隙距离为14.5mm。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    非常感谢。

    客户还想知道下图中 L1和 L2的长度。 您能帮您检查一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    L1和 L2的标称(或典型)长度为15mm。