This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7760-Q1:ISO7760-Q1在数据表中与 ISO7710-Q1之间的电流差?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7760-Q1, ISO7710-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/773808/iso7760-q1-iso7760-q1-viowm-difference-vs-iso7710-q1-on-datasheet

器件型号:ISO7760-Q1
主题中讨论的其他器件: ISO7710-Q1

尊敬的团队:

我知道 ISO7710-Q1是 ISO7760-Q1的单通道版本。

但 ISO7710-Q1 Viowm (最大工作隔离电压) DC 为1414V。 另一方面、ISO7760-Q1 的 Viowm DC 为2121V。

我正在寻找具有超过2kV 直流电流的单通道或双通道数字隔离器。

您的团队是否有计划在未来开发这种设备?

谢谢你。

此致、

Oliver Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    我们所有采用 DW 和 DWV 封装的 ISO77xx 器件均支持1500Vrms、2121Vpk 或2121Vdc。

    我正在更新所有这些数据表。