请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO3086T 您好!
客户希望将 ISO 与非隔离电路一起用于零件共享。
您能就以下事项向我提供任何建议吗?
是否可以实现下面描述的电路?
客户正在尝试共享 VDD1/2和 GND1/2。
并且未实现变压器。
2.如果此用途可接受,请说明需要注意的要点。
此致、
Yusuke
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
客户希望将 ISO 与非隔离电路一起用于零件共享。
您能就以下事项向我提供任何建议吗?
是否可以实现下面描述的电路?
客户正在尝试共享 VDD1/2和 GND1/2。
并且未实现变压器。
2.如果此用途可接受,请说明需要注意的要点。
此致、
Yusuke
您好、Yusuke、
感谢您使用我们的 e2e 论坛。
是的、使用在概念上是可以接受的。
我们完全绕过这里的隔离边界、但这是有意的、因此没关系。
未实现绿色帧、因此可以不使用变压器和 LDO 以及绿色框中的所有其他元件。
D1和 D2引脚是内部开关的低侧漏极开路输出、但可以保持悬空/开路。
请确保电源引脚和接地引脚之间具有良好的去耦电容器。
其余的数据通信应该仍然正常。 谨记、这些数据线(有意)是非隔离的。
PS: 今天是当地的假期(我们的劳动节),因此,虽然我们认为这应该解决您的问题,但我们的团队 明天仍将在这里回答本周剩余时间的任何后续问题。
此致、
Abhi