This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:更换 MAX14933

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/815313/iso1540-replace-max14933

器件型号:ISO1540

尊敬的团队:

很抱歉再次来到这里。

您是否有比较表来说服客户?

感谢你的帮助。

请随时向我发送邮件:a0235746@ti.com

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    ISO1540比 MAX14933具有以下主要优势。

    1. 提供比16引脚 NB SOIC 更小的8引脚 NB SOIC 封装
    2. 更低的功耗
    3. 更好的输入/输出逻辑电平
    4. 更好的 CMTI
    5. 符合 IEC 61000-4-2标准的更好 ESD

    此致、

    Koteshwar Rao