This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1500:ISO1500/ISO1410 EVM

Guru**** 1200850 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO35T, ISO1500, ISO1410, ISO35
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/814624/iso1500-iso1500-iso1410-evm

器件型号:ISO1500
主题中讨论的其他器件:ISO35TISO1410ISO35

我们将 ISO35T 与 Coilcraft 变压器配合使用。

相反、使用 ISO1500或 ISO1410对变压器进行隔离式控制有哪些优缺点?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、

    请注意、ISO35T 是一款具有集成变压器驱动器的隔离式 RS-485收发器、而 ISO1410和 ISO1500是不集成任何变压器驱动器的隔离式 RS-485收发器。 这意味着您需要 SN6505等外部变压器驱动器来生成隔离式电源。

    除了上述差异外、ISO1410和 ISO1500器件是我们最新的隔离式 RS-485收发器、与 ISO35T 相比具有许多优势。 请在下面找到这两款器件相对于 ISO35T 的一些优势。

    1. 采用开关键控(OOK)架构。
    2. 支持宽逻辑侧(1.71V 至5.5V)电源电压。
    3. 提高了 EMC 性能。
    4. CMTI 高得多
    5. 更高的工作温度

    除了上述优势之外、ISO14xx 系列器件还具有以下优势。

    1. 支持宽总线侧(3V 至5.5V)电源电压。
    2. 符合 PROFIBUS 标准
    3. 支持增强型隔离。
    4. 更高的隔离规格。
    5. 与 ISO35和大多数其他隔离式 RS-485收发器引脚兼容、但不适用于 ISO35T。

    在 ISO14xx 和 ISO1500之间、ISO14xx 系列器件支持增强型隔离、而 ISO1500支持基本隔离、并采用更小的封装、适用于成本敏感型应用。 谢谢。

    此致、

    Koteshwar Rao