This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:具有拉电流输入的 ISO1212

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/834842/iso1212-iso1212-with-sourcing-inputs

器件型号:ISO1212

大家好、团队成员

客户正在使用具有拉电流输入的 ISO1212。 当输入信号高于80k,时、输出将始终为高电平。 您能帮助在 EVM 板中进行验证吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiao、

    您能澄清一下80k 是什么意思吗? 您是指80伏吗? 客户使用什么电阻器值? 客户期望的高/低阈值是多少?

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lucas

    否、它是 输入信号的频率。  电压为24V。 您可以帮助测试它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要更多的澄清和信息才能进行测试。 频率为80kHz、电压为24V。 那么、问题是、在这种情况下、客户会看到输出端恒定的逻辑高电平吗? 我仍然需要知道客户 ISO1212配置的电阻值。 您能否提供这些值或原理图?

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供参考此问题正在离线和 e2e 外部处理。 问题解决后、此主题将更新为摘要。

    尊敬的、

    Lucas Schulte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供参考电子邮件讨论需要时间才能解决。 现在、我必须关闭此主题。

    尊敬的、

    Lucas Schulte