This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:为什么即使 ISO12XX 具有基本隔离、也不需要2个电源?

Guru**** 2392095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/830584/iso1212-why-doesn-t-iso12xx-need-to-have-2-power-supply-even-it-has-basic-isolation

器件型号:ISO1212

大家好,我的客户问我,

为什么即使 ISO12XX 具有基本隔离、也不需要2个电源?

对于增强型隔离 IC、它需要将2个不同的隔离式电源作为初级电源和次级电源、因为不仅需要隔离电源、还需要隔离信号。

但为什么 ISO12XX 不需要它、而是支持"基本隔离"?

请问您能回答吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    大多数数字隔离器(如 ISO77xx)需要在器件两侧提供电源、每侧为裸片供电、而这一要求与器件支持基本隔离还是增强型隔离无关。 某些器件(如 ISOW78xx)具有集成式电源、可在另一侧产生隔离式电源、该电源在内部也为第二个裸片供电。

    ISO121x 专为仅需要一个外部电源而设计。 由于现场数字输入的电压大于5V,而且这些输入也支持大于2mA 的电流,因此只要存在输入信号,同一数字输入信号也可用作电源,使器件保持通电状态。 ISO121x 正是这样做的、它的第二个裸片/场侧裸片由外部数字输入信号供电并正常运行。 第二个芯片/现场侧芯片经过精心设计、可支持此操作。 ISO121x 面向的应用通常仅需要基本隔离、因此 ISO121x 仅用于支持基本隔离。

    如果你有任何其他问题,请告诉我,谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rao-San

    谢谢!