This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源隔离解决方案

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6507, PMP40980
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1179632/power-isolation-solution

主题中讨论的其他器件:SN6507

大家好、团队成员:

  我想设计一个具有隔离电源的系统、您能帮您推荐合适的器件和解决方案吗?

  技术需求:

  VIN = 20V  

  VOUT =+5.5V、+4.2V -5.5V、  

  每个输出电流在1A 以内、

  您能帮您推荐合适的器件吗? 更小的尺寸、更低的裂土器将更具欣赏力。

  希望收到您的回复、非常感谢。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、海尔、

    感谢您的联系。

    您可以想到的一种解决方案是使用 SN6507。 该器件支持0.5A 输入电流、因此、当输入电压为20V 时、最大输入功率将限制为10W。 这意味着在最坏的情况下、输出功率大约为8W。 如果这符合客户电源/电流要求、则他们可以考虑使用此器件。

    我还将通知电源产品组您的请求、以查看他们是否有任何其他器件建议、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rao:

      非常感谢您的建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、海尔、

    感谢您的参与。  

    由于每个输出为1A、系统的总功率是否为15.2W? 如果是、我建议 将 UCC28C59 采用具有多个输出的反激式。 该产品还具有许多变体(例如汽车等效产品)和 EVM、可帮助您进行开发。

    如果可以接受较低功耗的系统、 我建议使用 UCC25800。 它是一款完全集成的变压器驱动器、因此可满足您的小尺寸要求。 它具有可简化硬件开发的 EVM、并具有 展示多输出系统的现有参考设计、例如 PMP40980。

    您可以在此处 进一步查看 TI 提供的 PWM 控制器选择:https://www.ti.com/power-management/acdc-isolated-dcdc-switching-regulators/pwm-controllers/overview.html 

    此致、

    王永平