This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:数据表中的值

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: TVS3301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1170650/iso1212-values-in-the-datasheet

器件型号:ISO1212
主题中讨论的其他器件:TVS3301

尊敬的 TI 团队:

我有一些问题需要了解数据表中的值

1) 1)我应该如何在 绝对最大额定值中解释 V (ISO、func)?

通道1和2 (Vin1 - Vin2)之间不能存在任何电压差异、但 这意味着什么? 绝对最大电压介于以下值之间:

IN1 - FGND1为+/- 60V

IN2 - FGND2为+/- 60V

IN1 - IN2为+/- 120V、同一接地 FGND1 = FGND2

2) 绝缘规范(如下所示)仅在控制侧和现场侧(基本隔离)之间有效、而在通道1和通道2 (功能隔离)之间无效?

3)我们使用外部 EMC 器  件保护、但 IN1 - FGND1 (TVS2)或 IN2 - FGND2 (TVS3)或 IN1 - IN2 (TVS1)之间存在75V 的残余电压。 现场侧接地 FGND1 和 FGND2连接到同一接地端。 TVS3301是否足以为 TVS1-3提供 75V 残余电压保护或提供更好的过压 解决方案?

格拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davut:

    感谢您的联系。

    [引用 userid="497750" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1170650/iso1212-values-in-the-datasheet "]通道1和2之间不能存在任何电压差异(Vin1 - Vin2),但 这意味着什么?[/quot]

    V (ISO、func) 可理解为一个提供 器件在 FGND1和 FGND2之间可承受的绝对最大电压差的规格。 如数据表所述、该器  件能够承受 FGND1和 FGND2之间高达+/- 60V 的电压电势差。

    [引用 userid="497750" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1170650/iso1212-values-in-the-datasheet ]2) 绝缘规范(如下所示)仅在控制侧和现场侧(基本隔离)之间有效、而不在通道1和通道2 (功能隔离)之间有效?

    绝缘规格表中给出的所有规格都是指 器件上存在的基本隔离、这会将 INx 通道与 OUTx 通道隔开。  它们不是 指 IN1和 IN2通道之间的功能隔离。 因此、 仅当参考 INx 和 OUTx 通道之间的基本隔离时、才应考虑绝缘规格表中的参数。

    3~)我们使用外部 EMC 器  件保护、但 IN1 - FGND1 (TVS2)或 IN2 - FGND2 (TVS3)或 IN1 - IN2 (TVS1)之间存在75V 的残余电压/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1170650/iso1212-values-in-the-datasheet。 现场侧接地 FGND1 和 FGND2连接到同一接地端。 TVS3301是否足以为 TVS1-3提供 75V 残余电压保护或提供更好的过压 解决方案?[/引述]

    TVS3301的钳位电压低于 INx 通道的绝对最大额定电压。 因此、它可用于为 INx 通道提供过压保护。

    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenneth、您好、感谢您的回答。

    [引用 userid="487721" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1170650/iso1212-values-in-the-datasheet/4406456 #4406456]V (ISO、func) 可以理解为提供 器件可承受 FGND1和 FGND2之间绝对最大电压差的规格。 如数据表所述、该器件 能够 承受 FGND1和 FGND2之间高达+/- 60V 的电压电势差。[/引述]

    为了正确:

    IN1 - FGND1为+/- 60V

    IN2 - FGND2为+/- 60V

    IN1 - IN2为+/- 120V、具有相同的接地 FGND1 = FGND2

    FGND1 - FGND2为+/- 60V

    我对所有这些值是否正确,特别是 IN1 - IN2?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davut:

    [引用 userid="497750" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1170650/iso1212-values-in-the-datasheet/4407240 #4407240"]

    IN1 - FGND1为+/- 60V

    IN2 - FGND2为+/- 60V

    IN1 - IN2为+/- 120V、具有相同的接地 FGND1 = FGND2

    FGND1 - FGND2为+/- 60V

    我对所有这些值是否正确,特别是 IN1 - IN2?

    [/报价]

    您的理解是正确的。 当 FGND1和 FGND2短接在一起时、IN1 - IN2将能够 支持高达+/- 120V 的电压

    此致、

    Kenneth