This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6741:ISOW7841 &放大器;ISO6741FQDWRQ1

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841, ISO6741, ISOW7741
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1162113/iso6741-isow7841-iso6741fqdwrq1

器件型号:ISO6741
主题中讨论的其他器件:ISOW7841ISOW7741

Hallo、  

我们在 我们的2个产品平台中实施了2个不同的 TI 隔离器。  

在这两种设计中、我们都存在很多 EMC 问题。 源应该是隔离器。  

要验证此问题的正确来源、我们需要以下部件的 EMC 测试报告:

- ISO6741FQDWRQ1

- ISOW7841

除了测试报告之外,我们还在寻找文档/应用手册,如路由、放置 ... 优化 EMC 行为。

如您所知、EMC 测试报告是 PPAP 的一部分。

我希望、在我的案例中、我最终能够更快地获得正确答案。 ;-)

最恰当的考虑

ATA  

模块专家 EMC

硬件

 

Webasto Group

 

电话:+49 911 376 576-65

电子邮件: Ataollah.niknejad@webasto.com 

Webasto SE

Zweigstelle Nürnberg ć

Martin-Albert Straße á lez 1.

Nürnberg μ A

德国

www.webasto-group.com

https://twitter.com/WebastoGroup

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ATA、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    很抱歉您遇到的问题、感谢您与我们联系。

    ISO6741是一款数字隔离器、器件中没有任何电源开关组件、因为它仅是数据隔离器、因此我们不希望它成为任何辐射发射问题的原因。 请查看以下器件的 CISPR 32辐射发射测试结果。 如您所见、ISO6741的波形图中没有辐射分量。

    而 ISOW7841是具有集成直流/直流转换器的数字隔离器。 由于它内部有电源开关组件、因此它可以是源辐射。 虽然器件本身的发射达到了最小、但终端设备的实际结果可能更高、因为辐射发射结果在很大程度上取决于 PCB 尺寸和设计、连接的电缆数量及其长度以及整体测试设置。 请参阅以下链接、了解有关 ISOW7841的应用、介绍其发射结果、并列出了可实现最小辐射的各种解决方案。

    采用 ISOW7841集成信号和电源隔离器的低辐射设计(修订版 C)

    要了解您的应用中的发射是否由 ISOW7841引起、请务必分享发射结果、以便我可以查看和确认并提出改进建议。 如果您可以分享原理图、PCB 布局和发射测试设置详细信息、从而帮助您更快地解决问题、这也会很有帮助。

    另请注意、ISOW7841是我们具有集成直流/直流转换器的第一代数字隔离器。 我们现在拥有 ISOW7741、这是第二代器件、其辐射发射性能得到了显著改善、并具有许多其他优势。 如果仍然是一个选项、我们建议您使用 ISOW7741、以使辐射发射保持在最低水平。

    我期待您提供数据、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ATA、

    检查以查看您是否仍面临辐射发射问题。 如果您这样做、请共享请求的信息、以便我可以确认您看到的设备是否符合预期、并提供我的意见以改善结果。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao