请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO7321C 大家好、
在 Silicon Lab 数据表(例如 SI86xx)中、阈值定义为 Vt+ 1.67V (typ)和 Vt- 1.23V (typ)。
我们是否有 ISO7321的规格? 这些规格是输入电压容差测试所必需的。
谢谢。
周
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
在 Silicon Lab 数据表(例如 SI86xx)中、阈值定义为 Vt+ 1.67V (typ)和 Vt- 1.23V (typ)。
我们是否有 ISO7321的规格? 这些规格是输入电压容差测试所必需的。
谢谢。
周
周您好、
ISO7321数据表中未指定该值、但我们可以根据 VIH 和 VIL 参数计算该范围。
VT+和 VT-的范围为0.8V 至2.0V。 在5V 电源运行时、典型的迟滞也会为460mV。 使用相同值进行计算将得到下表。
最小值 | 最大值 | |
VT+ | 1.26. | 2.0 |
Vt- | 0.8. | 1.54. |
希望这对您有所帮助。
此致、
Anand Reghunathan