This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7321C:开关键控或边缘检测

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7321C, ISO7721
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/604766/iso7321c-on-off-keying-or-edge-detection

器件型号:ISO7321C
主题中讨论的其他器件: ISO7721

大家好

如果我们问 ISO7321C、您会介意吗?

该器件是开关键控还是边缘检测?
此 器件 类型似乎是边缘检测。

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka、您好!

    是的、ISO7321C 使用基于边缘的架构。
    ISO7721是我们基于开关键控架构的最新数字隔离器。

    此致、
    Anand Reghunathan