This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3086:有关 ISO3086芯片的引脚1、2的问题

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO3086

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/565053/iso3086-question-about-pin1-2-of-iso3086-chip

器件型号:ISO3086

如果1、2是 NC、ISO3086芯片组可以正常工作吗?

VCC1、VCC2 分别连接3.3V 和5V、它们是隔离式直流电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认正在使用的器件型号?

    是 ISO3086 还是 ISO3068T? 请参阅下图以供参考。

    对于 ISO3086T 、如果未  使用引脚1 (D1)和 PIN2 (D2)、则可将其保持未连接状态(NC)。 IC 仍将正常运行。

    此致、
    Anand Reghunathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。。