This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7740:电容值(xxuF? xxpF?) 之间的电流

Guru**** 1465170 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7740, ISO7840
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/626868/iso7740-capacitance-value-xxuf-xxpf-between-the-primary-side-and-secondary-side

器件型号:ISO7740
主题中讨论的其他器件: ISO7840

大家好

如果我们问 ISO7740和 ISO7840、您会介意吗?

电容值(xxuF)是多少? xxpF?)  之间的电压差?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka San、您好!

    数据表中提到了该规格。 该参数称为 CIO。
    对于 ISO7740、该值为~1pF;对于 ISO7840、该值为~2pF。

    此致、
    Anand Reghunathan