This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7840:每个引脚的电容值以及有关 I/O 逻辑的几个问题

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/634638/iso7840-capacitance-value-at-each-pins-and-several-questions-about-i-o-logic

器件型号:ISO7840

大家好

如果我们问 ISO7840、您会介意吗?


每个引脚的电容值是多少?
如果您有这些数据、您能否将我们作为参考?


在 数据表 图17 P20中 、我们猜 "输入(不含后缀 F 的器件)"和"输入 (含后缀 F 的器件)"是相反的。
正确吗?


在 数据表 图17 P20中、关于使能、当 VCCO 连接到 EN 引脚时、EN 电流将为 VCCO/1970。
正确吗?


 在数据表 图17 P20 "关于输出"中、有"20欧姆 "的说明。
它是否包含 FET RDS?
如果没有、则 FET RDS 值是多少?(例如;VOL=0.4V、IOL=2mA -> 200 Ω)

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka San、您好!

    请在下面找到所需的数据。 请告诉我是否需要进一步澄清。


    电容值为~2pF。 有关更多详细信息、请参阅数据表的第6.9节。


    不含后缀 F 的器件具有一个内部上拉电阻器
    后缀为 F 的器件具有一个内部下拉电阻器
    这基本上控制输出的默认状态。 请参阅数据表的第8.4节、了解有关"F"和非 F"器件功能差异的更多详细信息。


    EN 引脚有一个到 VCCO 的内部上拉电阻器。 因此、如果该引脚从外部连接到 VCCO、则该引脚不会消耗电流。


    不能、这不包括 FET RDS。
    总电阻、包括 FET RDS
    VCC=5V 时为50 Ω、然后
    当 VCC = 3.3V 时为35 Ω

    此致、
    Anand Reghunathan