This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:ISO1212是否具有失效防护功能?

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/637594/iso1212-has-iso1212-fail-safe

器件型号:ISO1212

您好、Extart

我的客户要求具有失效防护功能的产品。

ISO1212是否具有失效防护功能(双重绝缘结构)?

我们正在考虑更换24V 输入电压的光电耦合器。

最好的地方

Takakura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takakura-San、

    您能否详细解释一下失效防护功能的要求? 器件上应进行哪种类型的应力测试?

    为了回答您的问题、ISO1212具有单一的绝缘结构。 但我们通常不会看到针对该特定器件要求双重绝缘。

    为了帮助我们更好地理解、您能否分享您想要替换的光耦合器的最终应用和器件型号?

    感谢您帮助我们处理此请求的数据。 这将有助于我们更好地了解要求。

    此致、
    Anand Reghunathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takakura-San、

    ISO121x 在1分钟内达到2.5kVrms、并具有6kV 浪涌。 这对于最大电压仅为36V 的隔离式24V 数字输入模块而言绰绰有余。<50V 的系统不需要双重绝缘。

    另一方面、ISO121x 提供的优势有几个: www.ti.com/.../slla370。 如果客户仍有任何疑问、请告知我们。

    Rgds、
    ANANT
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Anand Reghunathan-san

    感谢您的快速重播。

    首先、我想知道当 ISO 1212的绝缘部分损坏时、它是否变为"打开"?
    我的客户最担心短路、因为光电耦合器绝对不短。
    对于隔离等其他特性,我们对基本绝缘感到满意。

    目标应用是"机器工具",在本例中使用了许多光电耦合器,它们通过24V 的传感器输出电压传递信号。

    此致、
    Takakura
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takakura-San、

    ISO1212的绝缘可在两种应力条件下击穿:

    如果超过了隔离栅上的额定电压:2.5kVRMS 持续1分钟或6kVpk 浪涌。 24V 系统中不会出现这种情况。

    2.如果24V 输入上出现过压、导致芯片内部过热。 在这种情况下,ISO1212设计用于在正常运行中处理+/-60V 运行。 这是24V 系统中通常可能出现的最大电压。 因此、还可以防止 ISO1212因过热而损坏绝缘。

    我希望这有助于解决客户的问题。

    另请访问 http://www.ti.com/lit/an/slla370a/slla370a.pdf。 本技术手册重点介绍了 ISO1212如何与市场上的现有解决方案相比提供各种优势。

    此致、
    Anand Reghunathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Anand Reghunathan-san

    感谢您重放。

    我理解您的说法。 但我的客户想要知道的情况稍有不同。

    [问题]

    当 ISO 1212出现异常时、输出会发生什么情况?

    1.高  2.低  3.打开  4.未知   

    此致、

    Takakura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takakura、

    如果现场或24V 侧有任何异常、3.3V/5.5V 侧的 ISO1212输出将始终为"低电平"。

    Rgds、

    ANANT