This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6740:ESD 测试条件

Guru**** 1204000 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO6740
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1188716/iso6740-esd-test-condition

器件型号:ISO6740
主题中讨论的其他器件: 冲击

大家好、

您能帮我澄清 ISO6740的 ESD 规格吗?

我想澄清 HBM 和 CDM 测试下每个引脚的偏置条件。

在 HBM 和 CDM 中、它被描述为"所有引脚"。

当对目标引脚施加 ESD 冲击时、其他引脚如何偏置? 它们是否接地?

您能否建议相关的应用手册来帮助我完成 ESD 测试?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    感谢您的提问。 请允许 我与团队联系、 明天再联系您。  

    最棒的
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    感谢您的提问。 深入了解后、我们了解到 HBM 脉冲会应用于不同的引脚组合、而另一端接地、未受测引脚保持悬空。  

    测试 CDM 时、每个引脚每次施加一个 CDM 脉冲、其余引脚保持悬空。  

    有关详细信息、请参阅以下规格:

     -(HBM)、符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001

     -(CDM)、符合 JEDEC 规范 JESD22-C101

    有关一般 ESD 主题的更多信息、请参阅 静电放电(ESD)应用手册(修订版 A)

    但愿这对您有所帮助。

    最棒的
    Andrew