This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW784x 适用于高于5V 的隔离轨

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6505A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/744460/isow784x-for-higher-than-5v-isolated-rail

主题中讨论的其他器件:SN6505A

大家好、我计划将该器件用作小型 GaN 转换器的栅极驱动器。

但是、对于我使用的 GaN Mos、建议栅极电压约为6V:如果我以5.5V (最大工作电压)为 Vcc 供电并将 SEL 连接到 Viso、输出是否也为5.5V?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marco:

    感谢您对将 ISOW784x 用于您的应用的兴趣。 由于 ISOW784x 的输出电压是闭环调节的、因此通常将输出设置为~5V。 根据输出负载、温度和样本间的变化、输出可在4.5V 至5.43V 之间变化、但在大多数情况下、对于大多数样本、输出将非常接近5V。 因此、该器件不能用于生成5.5V 电压。

    我希望这能回答你的问题。 基于 SN6505的隔离式电源是一种分立式但仍然紧凑的替代解决方案。 请查看 SN6505A/B 数据表、该数据表使用简单的推挽式变压器生成隔离式电压、从而使设计保持简单。 如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao