This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540-Q1:增强型隔离版本

Guru**** 1095350 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1540-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/743455/iso1540-q1-reinforced-isolation-version

器件型号:ISO1540-Q1

您好!

ISO1540-Q1满足基本隔离要求。

您是否有符合 ISO1540-Q1或任何其他 I2C 器件要求的增强型隔离计划?

此致、

H.Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hidekazu、您好!

    目前、我们没有支持增强型隔离的 I2C 隔离器、而 ISO154x 主要是可用于 I2C 隔离的系列。
    如果可以使用一些外部组件、则可以轻松实现增强型 I2C 隔离。 请参阅以下应用手册、其中介绍了如何使用增强型数字隔离器 ISO77xx 实现增强型 I2C 隔离。 谢谢。

    www.ti.com/.../slyt403a.pdf


    此致、
    Koteshwar Rao