This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1176T:ISO1176T

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1176T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/734727/iso1176t-iso1176t

器件型号:ISO1176T

ISO1176T 在焊接波形中必须耐受多大的温度、ISO1176T 通过波焊料的次数是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Heriberto:

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    ISO1176T 数据表[ http://www.ti.com/lit/ds/symlink/iso1176t.pdf ]第29页(封装附录)中的表格指的是260C 的峰值焊接温度。

    我的一位同事将跟进我们的封装专家、并在下周就您的第二个问题与您联系。

    此致、
    Abhi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Heriberto、

    对我的答复拖延表示歉意。 遗憾的是、我们不会对器件进行认证或测试、无法对其进行波焊。

    尊敬的、
    Lucas Schulte