This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7342C:ISO7342CQDWRQ1 -可靠性数据

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/699371/iso7342c-iso7342cqdwrq1---reliability-data

器件型号:ISO7342C

http://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp 目前不提供有关数字隔离器的任何数据。 我注意到、过去和以后(几个月)的行为已经出现、数据再次可用。 是否有数据库可用于独立于 MTBF 估算器检查值?

目前 、感兴趣的器件为:ISO7342CQDWRQ1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    遗憾的是、我们的在线可靠性工具仍然存在问题(讽刺意味着我不会丢失)。 目前、请将您的可靠性问题提交给 E2E、我们很乐意为您手动查找信息。

    器件型号 MTBF 时基故障 使用温度(°C) 会议级别(%) 活化能(eV) 测试温度(°C)
    ISO7342CQDWRQ1 2.48E+09 0.4. 55 60 0.7. 125.

    如果您有任何疑问、请告诉我。  

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于我必须计算30°C 和90%置信度的时基故障率、因此我需要有关如何测试0.4 FIT 的其他信息。

    *测试持续时间

    *样本大小

    *失败次数

    这是 MTBF 估算器通常提供的 MTBF/FIT 支持数据。

    (是否可以提供与 e2e.ti.com/.../684390相同的表格 ?)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我应该已识别您的用户名! 我将尝试记住、下次您要求提供所有前面的数字。

    器件型号 MTBF 时基故障 使用温度(°C) 会议级别(%) 活化能(eV) 测试温度(°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 失败
    ISO7342CQDWRQ1 2.48E+09 0.4. 55 60 0.7. 125. 1000 57882 0

    此致、  

    Dan