This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]为什么 ISO1540/ISO1641和 ISO1640/ISO1641双向 I2C 隔离器的 SIDE1上的逻辑低电平输出电压 VOL1高达0.8V?

Guru**** 1277170 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1541, ISO1540
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/757564/faq-why-is-the-logic-low-level-output-voltage-vol1-up-to-0-8v-on-side1-of-the-iso1540-iso1541-and-iso1640-iso1641-bidirectional-i2c-isolators

主题中讨论的其他器件:ISO1541ISO1540

为什么 ISO1540和 ISO1541双向 I2C 隔离器的 SIDE1上的逻辑低电平输出电压 VOL1高达0.8V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了实现隔离式 I2C 器件的双向功能、该器件需要设计成背对背连接两个单向通道、以实现单个双向通道。 直接背对背连接两个单向通道会导致锁定情况、其中两个通道都处于低电平。 为了避免这种情况、在 SIDE1的输出端引入了一个二极管。 这是为了使 SIDE1上输出通道的低输出看起来像 SIDE1输入通道的高输出。 二极管的放置如下图所示。

     

    由于这个二极管、Vol1的电压将高达0.8V。 当在侧2上看到低电平时、SIDE1将打开 FET、使二极管导通、从而产生非零正向电压。 ISO154x/ISO164x 器件中的阈值经过精心设计、可确保双向通道平稳运行、前提是 VOL 规格可接受且符合 VIL 规格、并且处于 ISO154x/ISO164x 数据表电气特性部分中所示器件的阈值范围内。 这是业界实现双向 I2C 功能的常见做法。 逻辑低电平的非零电压仍将与 I2C 规范兼容。

    请注意、这仅适用于 VOL1。 由于器件的侧面2不需要二极管、因此 VOL2最大值将为0.4V、这在大多数数字隔离器中很常见。