This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3086T:VCC1和变压器输入上的不同电源

Guru**** 1476195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/924892/iso3086t-different-supplies-at-vcc1-and-transformer-input

器件型号:ISO3086T

数据表中的所有位置为 VCC1和变压器输入提供了相同的电源。 我们能否在 VCC1引脚和变压器输入端施加不同的电源电压、如下图所示?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Priyansh、

    遗憾的是、您的帖子中包含的图片未出现。 向变压器驱动器和 Vcc1提供不同的电压似乎是可能的、这在例如的原因范围内是可行的。 VCC1 = 3.3V、变压器驱动器= 5V。 您打算为您的案例使用哪些电压?

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、我不知道为什么图像不可见。

    您的猜测是正确的。 我计划使用 VCC1 =3.3V、变压器初级输入= 5V。

    那么、正如您提到的、可以处理这些电压电平、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Priyansh、

    是的、这确实是可能的。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    尊敬的、

    卢卡斯